台北國際自動化工業大展,將於9月06日(星期三)至9月09日(星期六)盛大舉辦。
台灣三菱電機此次於自動化展中透過先進e-F@ctory的概念,即時收集數據,實現對訊息和通信技術系統的無縫接軌,創造生產現場最優化,為進入工業物聯網提供加最佳化架構。完善的F系列垂直多關節和水平關節三菱機械手臂產品群,除了高速高精度的特點外,可達ISO Class3等級的無塵環境式樣,防塵防水等級IP67及對應醫藥品和食品NSF H1認證等級的耐環境式樣,可應用在各個領域中。智能化上,我們有3D的視覺感應器、干涉回避機能、複腕協調控制、多機能電動夾爪、力覺感應器等配件供客戶選擇,其中力覺感應器更可支援控制動作中可變更、控制、監視力的加減,保有記錄數據資料,使目前做不到的高難度作業也能自動化作業。
展覽期間有多樣應用範例展出,現場亦提供自動化導入免費咨詢,歡迎各界蒞臨參觀指教。(攤位號碼: M區810/台北南港展覽館四樓)
記載內容為刊載日當時的狀態.內容有可能視需要作變動,恕不另行通知。