新聞發布
台灣三菱電機股份有限公司
2021年11月26日
三菱電機CNC控制器以創新且豐富的控制功能,使所有的「物」都能達到高速高精度的加工。台灣三菱電機於2021年11月25日發表全新CNC控制器 M800V/M80V系列,當日台灣三菱電機董事長花岡尚夫現場出席,另日本三菱電機FA系統事業本部副本部長清水則之等三位重要幹部,也利用遠端視訊方式出席參與。發表會中展示了一系列提昇加工生產力的創新控制功能,並擁有業界首創的控制器搭載「無線網路模組」,提供物聯網(IoT)更加便利的連結方式,奠定了CNC控制器的重要進化基礎。新一代控制器除了基本性能提升,另擁有更簡便操作的人機介面,可大幅提高產能與效率。此外,更是為了支援數位轉型而特別設計,未來在智慧製造應用上將創造無限可能性。
▲台灣三菱電機舉辦CNC控制器 M800V/M80V系列新產品發表會,邀請業界先進共襄盛舉
首創具有無線網路連接的CNC控制器,M800V/M80V系列是智能、自動化生產中,邁向未來工業物聯網(IoT)環境的重要先驅。用戶可使用平板電腦、手機等無線設備隨時隨地與CNC工具機連接,不僅可達成無線監控,亦無需額外配置網路線,降低了IoT的入門門檻。易上手的人機介面(HMI)也是新型M800V/M80V系列的強調重點,標準搭配觸控螢幕可支援多點觸控手勢,如同智慧手機般便利操作,另外直覺式介面使操作人員更易於操作工具機。
▲三菱電機CNC控制器M800V/M80V
本次發表的M800V/M80V系列控制器,搭載三菱電機專門為CNC加工設計的CPU,高速高精度處理能力提升至前系列機種2倍之多,其中搭載第5代超高平滑表面機能SSS控制,可以提升加工品質及速度,創新的「最佳機械響應-軌跡控制(OMR-CC)」以及「自動切削負荷控制(CLC)」更能在確保精度並縮短加工時間,進而提升生產效率。M800V/M80V系列不僅提升程式的處理運算能力,也增加控制軸數,能更廣泛應用於各式各樣的機械需求。
針對工廠生產情報的即時可視化需求,台灣三菱電機也發表了「生產管理應用軟體(NC Machine Tool Optimizer)」,透過此軟體可即時取得工廠的稼動情報,不僅針對工具機,連同其他的FA周邊設備,皆能進行情報蒐集、情報分析及數據統計…等,讓使用者透過顯淺易懂的圖表,即能輕鬆掌握整廠生產資訊,並依所蒐集的情報判斷可能性問題,進行事前預防,可避免異常狀況發生,進而提高生產效率。
最新型的M8V控制器能輕鬆與工業用電腦(IPC)連接,可協助工具機製造廠差異化開發,開發人員可在IPC設備上進行各式各樣的軟體開發,例如客製化畫面或是連結周邊Sensor進行應用程式的研發,並可在控制器的螢幕上直接顯示和觸控操作。並可融合工具機與IT端,發展出智慧化及高附加價值特色的工具機軟體,以提升台灣工具機的軟實力。
台灣三菱電機FA事業部周志騰部長總結:「透過控制器的進化,希望能帶領CNC加工技術提升至下一階段,M800V/M80V具備了優異性能,可以用來製造高端和具備競爭力的機械產品,搭配直覺式的操作介面讓使用者能輕鬆的進行高品質加工,並大幅提升加工效率,三菱電機CNC控制器M800V/M80V系列絕對是智慧機械產業升級的最佳選擇。」
▲三菱電機發表全新CNC控制器 M800V/M80V系列,為智慧機械產業升級提供解決方案
(由左至右為台灣三菱電機董事長 花岡尚夫 、FA事業部事業部長 周志騰)
台灣三菱電機股份有限公司 FA事業部 業務課 黃思嘉
+886 4-2359-0688*6312Janethuang@metwn.meap.com
精承永續企業顧問 專案監督 黃郁雯
+886 2 8768-1519*325
+886 918-172-826Angel@fides.com.tw
精承永續企業顧問 資深專案執行 賈宇皓
+886 2 8768-1519*329
+886 933-009-072Richard@fides.com.tw
新聞內容在發布時是準確無誤的,但我們也可能在不通知您的情況下對相關內容進行改動。