新聞發布

三菱電機「靜音大師」一對一系列好評再升級!
首創結合Plasma Quad獨家空氣淨化技術註1 以科技守護後疫情生活
多重濾網集塵抑菌搭配獨家高效淨化科技 有效降低99%新冠病毒空氣清新有感

【台北訊,2022年3月24日】近年空污問題日益嚴重,加上春夏交替、過敏好發季節到來,民眾對健康與居家空氣品質的需求日益提升。台灣因疫苗普及施打疫情得以控制,然而未滿12歲孩童仍無法獲得疫苗保護,家中的空氣品質更顯重要。有鑑於此,身為「空氣專家」的三菱電機早先於2012年開發出可有效降低多種病菌、PM2.5等有害物質的Plasma Quad®空氣清淨技術,並秉持匠心精神持續鑽研精進,於2020年將結合該技術的空清循環扇引入台灣販售,積極推廣至飯店、住宅建案、商辦大樓,廣受台灣市場好評;此外更致力於公益行動,向新北市幼兒園及高雄市社福機構捐贈上百台空清循環扇,守護學童與年長者的呼吸健康,為台灣防疫盡一份心力。今(24)再推出可選購加裝於多款家用空調靜音大師系列註1的「Plasma Quad Connect」高效電漿淨化裝置,能有效抑制新冠病毒(SARS-CoV-2)達99.8%註2,以及全新升級上市、強化空氣淨化機能的「靜音大師」家用空調新品–「旗艦款GT系列」與「經典款HT系列」,為台灣消費者提供更豐富的產品陣容。

【圖1】三菱電機「以匠心致安心」,針對後疫情生活需求,推出Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置,以及全新升級「靜音大師」一對一系列空調產品,旗艦款GT系列。台灣三菱電機董事長 花岡尚夫(中)、空調冷熱家電事業部長 朱許城(右)、空調冷熱家電事業部 副事業部長兼行銷企劃部部長 井川明弘(左)。

三菱電機首推可安裝於家用空調之Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置 有效阻擋99%病菌

Plasma Quad Connect(簡稱PQC)高效電漿淨化裝置是以三菱電機2012年研發的Plasma Quad®技術為核心開發的產品。PQC在經多家研究機構測試註3後,證實可有效降低空氣中懸浮之病毒、細菌、黴菌、過敏原、PM2.5、灰塵等6大有害物質,其原理是透過對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿,以去除空氣中的汙染源。而與市面上其他品牌不同,無需耗費高額汰換原有冷氣,只要購買PQC加裝於既有安裝的空調註1上,就能享有最新科技打造的全室清新空氣。

  • 【圖2、圖3】三菱電機推出可結合家用空調產品之Plasma Quad Connect裝置,實證註3可有效降低新冠病毒(SARS-CoV-2)存活率達99.8%註2。採用加裝方式安裝,不僅新機種GT、HT系列適用,已安裝其他靜音大師系列註1機種的舊顧客亦可依需求選購。

「靜音大師」一對一系列空調:頂規旗艦「GT系列」與耐用經典「HT系列」雙重好評升級上市

  • 頂規旗艦GT冷暖/冷專家用空調系列:

維持「靜音大師」一貫的19分貝超靜音運轉註4的高超表現,搭載「Easy Clean易拆易清設計」可輕鬆拆除導風葉深入清潔機體,以及延續GR系列不易沾附髒汙的專利「奈米複合塗層」技術(Dual Barrier Coating, 簡稱DBC),讓消費者不僅能輕鬆維持空調產品潔淨,節能省電又能維持高效運轉。除上述廣受好評的功能之外,2022年全新上市的「GT系列」再升級,多重濾網把關空氣品質,除原先配備的3D立體結構與奈米化白金粒子提高空氣集塵與除臭率的「奈米白金抗菌濾網(Nano Platinum)」外,另額外追加「靜電抗敏酵素濾網」作為標配,運用特殊酵素成份,經實驗證實有效吸附空氣中的過敏原,並能抑制病毒與細菌效果達99.9%註5。大幅提昇居家安心感與空氣品質,同時創造高便利性的ME TIME生活。

  • 耐用經典HT冷暖家用空調系列:

去年上市的經典款「HS冷專系列」,經濟實惠兼具高規品質,受精打細算的消費者青睞。承繼HS冷專系列經典耐用的特色,2022年推出「HT系列」全新升級為冷暖高效變頻機種。「HT系列」通過MEQ(Mitsubishi Electric Quality)品質標章認證,研發階段經鹽蝕、耐焰、雷擊、雨擊的極端環境考驗,並針對熱交換器銅管加強防蝕處理、室外機鰭片採用藍波耐蝕處理,內外機體全面強化提高耐用度的經典機種。

【圖4】三菱電機「靜音大師」一對一系列全新頂規旗艦機種「GT系列」,標配奈米白金與靜電抗敏濾網,空氣清淨再升級。

【圖5】三菱電機「靜音大師」一對一系列全新經典機種「HT系列」,配備冷暖功能,室內外機體強化提高耐用度。

【圖6、圖7】三菱電機Plasma Quad Connect(PQC)高效電漿淨化裝置,可有效去除6種常見空氣污染物質。

【表1】實驗證實可透過Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置有效降低之有害物質測試項目(該設計非用於產品效能評估)。

「空氣專家」三菱電機領先業界 透過濾淨系列裝置啟動居家空氣「善循環」

在日本,三菱電機住宅用換氣設備不論在市佔率或評價位居領先地位,身為業界領導品牌與「空氣專家」,在後疫情時代針對民眾對空氣品質與健康的需求,運用先進技術打造一系列空氣濾淨空調家電,將科技導入日常生活。全熱交換器在不開窗的情況下可達到全室通風換氣,空清循環扇與Plasma Quad Connect進一步「淨化」空氣品質,再透過家用變頻空調、DC循環電風扇與除濕機等家電,將好空氣在室內吹送流動,形成「善循環」,打造宛如自然森林般舒適的清新環境,守護台灣民眾呼吸健康與空氣品質。

  • 【圖8、圖9】 三菱電機家用空調搭配Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置,為居家帶來結合空氣清淨與舒適的新選擇,民眾更能運用其他三菱電機空氣濾淨的空調家電,開啟ME TIME美好生活,啟動優質空氣「善循環」。

以更好為目標持續革新 三菱電機致力社會公益為台灣開拓更美好的未來

秉持「Changes for the Better」企業理念,三菱電機不僅持續於台灣推出多元科技家電產品,助力民眾提升生活品質,更注重永續發展,以集團資源回饋台灣社會。近年三菱電機持續捐贈產品予社福單位,如除濕機、空清循環扇等,協助提升社福單位室內空氣品質。同時響應聯合國永續發展目標,捐贈產品予中華基督教以琳關懷協會與新北市教育局,為台灣莘莘學子打造更安心健康的學習環境。台灣三菱電機董事長花岡尚夫表示,「三菱電機在台深耕70多年,我們珍惜這塊土地上的人事物,期望能持續回饋社會,以科技家電協助台灣民眾打造更健康安全的居家環境,一起開創更美好的未來。」

三菱電機全新升級「靜音大師」一對一空調「GT系列」與「HT系列」已上市,詳細資訊請參考:https://www.mitsubishielectric.com.tw/hvac/,或洽各通路經銷商。


關於三菱電機

三菱電機集團透過持續不懈的技術改革與無窮的創造力,致力於實現活力充沛且富饒的社會。台灣三菱電機與台灣的顧客、位於日本及分布於全球各地的三菱電機集團相關企業攜手合作,提供最先進且高品質的產品。並以立足於「成長性」、「收益性與效益性」、「健全性」等三大觀點的「均衡經營」,建構穩固的經營體制及追求永續成長為主要目標。集團內的每一位員都以三菱電機的企業宣言「Changes for the better」(精益求精)作為自己的行動目標而努力。三菱電機集團致力以提升「技術、服務、創造力」為指標,與顧客約定以創造「更美好的未來」為目標努力邁進。

  1. 註1:相關適用機種(靜音大師系列)及安裝方式可洽台灣三菱電機股份有限公司。
  2. 註2:Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,簡稱:SARS-CoV-2,一種造成嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)的冠狀病毒。目前尚未針對其他變種病毒株進行實證。
  3. 註3:Plasma Quad Connect高效電漿淨化裝置,測試報告結果詳見表1。經[驗證機構]一般財團法人日本纖維製品品質技術中心神戶測試中心驗證,新冠病毒(SARS-CoV-2)抑制率達99.8%。
  4. 註4:限GT22、28、35機種。
  5. 註5:經實驗證實,大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、A型流感病毒(H1N1)抑制率達99.9%。