主題
隨著現代生活型態的改變,越來越多人尋求毛小孩的陪伴,讓繁忙高壓的生活多了個溫暖療癒的出口!但是要迎接一位毛茸茸的新成員,其實需要做不少準備,尤其針對人寵共享生活空間的規劃,更成為許多人考量的一環,甚至興起「寵物宅」一詞。
究竟什麼樣的居住環境,可以讓爸媽和毛小孩都擁有更舒適的空間?照護上有哪些細節要特別注意?我們將從飼主們的案例分享,一一拆解毛小孩的需求,並採訪到獸醫師的專業建議,讓你在成為新手毛爸毛媽前,就能做好萬全準備!
迎接毛小孩回家後,首先煩惱的就是進食的問題了。為了給牠最好的,我做了許多功課,但網路上的建議眾說紛紜,乾飼料與濕食各自的優缺點令我猶豫了許久,整體評估起來,自製鮮食能掌握食材來源,製作簡單且花費可控制,獲得最多網友的推崇,我決定要開始替毛孩準備鮮食。想請問醫生製作鮮食時需要注意的重點是什麼?該怎麼做才能養出頭好壯壯的寶貝?
圖說◎新手爸媽入門第一課:讓毛孩吃得安心健康
不管是哪種形式的食物,毛孩的飲食守則最重要就是營養均衡!除了肌肉組織所提供的蛋白質之外,鎂、鋅、銅、錳等礦物質及各種維生素也是維持健康的必要條件,因此建議在鮮食裡加入5-10%的內臟食材,同時搭配市售的營養品來強化攝取。例如狗狗可添加鈣磷粉來維持強健骨骼,貓咪則需要離胺酸幫助呼吸道健康,因應每個毛孩身體狀況不同,最好能尋求醫師專業意見調整配方。
最重要的是鮮食保存不易,大量製作時請務必分裝後冷藏或冷凍保存,食用前需加熱到室溫溫度,並於一小時之內食用完畢,避免滋生細菌。
三菱電機電冰箱獨家-7℃瞬冷凍功能介於冷藏及冷凍之間,延長保鮮時間卻不會像冷凍硬邦邦!毛孩的肉泥在冰存後呈現冰沙狀態,當餐想吃多少再取出需求份量即可,省去分裝的麻煩,還能避免重複加熱造成食物變質的危險。處理毛孩的食物方便,更是爸媽日常料理的好幫手,不必等待解凍等到天荒地老,回家後不久就能開飯囉!
圖說◎善用瞬冷凍功能,輕鬆解決毛小孩的每一餐!
更多產品細節點我看:http://www.mitsubishielectric.com.tw/home/refrigerator/
常常聽到身邊有毛孩的朋友分享各種孩子們洗澡大戰的經驗!家中的新成員到來後,很快的我也要面對這個問題了。想請教醫生,在家要幫好動的幼犬洗澡的注意事項,以及日後隨著毛孩的年齡及體型的變化,需要調整洗澡頻率或清洗的方式嗎?
圖說◎飼養寵物必須適時清洗才能讓毛孩維持乾淨清潔
在家洗澡時需要特別在意的就是環境温差及後續吹乾毛髮,毛孩適合的水溫與人類相近,過程中忽冷忽熱的環境溫差是造成感冒的主要原因。重點是吹乾毛髮一定要確實,如果是多重毛層或是長毛的品種,要仔細梳開內層徹底乾燥,避免受寒及潮濕所引發的皮膚病問題!
清洗中要注意耳朵不要進水以免引起發炎,如有清耳道、剃腳底毛、耳毛等需求,建議帶給專業人員處理,自行操作很容易讓毛孩受傷。
洗澡頻率過高或過低對毛孩都是負擔,太少洗澡身上的味道及髒污讓共同生活的人困擾,太常洗澡又會洗掉毛孩分泌的天然保護層,請爸媽需評估雙方狀態斟酌進行。
幫毛孩洗澡最難避免的莫過於毛孩濕,爸媽也被潑得一身濕,三菱電機的浴室換氣暖風機擁有涼暖多種模式,悶熱夏天吹送涼風,洗起澡來備感舒適,濕冷冬天開啟快速暖房功能,不到15分鐘的時間,整個空間就暖烘烘的好舒服,不用擔心人寵兩濕,和毛小孩一起輕鬆享受前所未有的舒適沐浴時光。
更多產品細節點我看:http://www.mitsubishielectric.com.tw/hvac/product-V-141-241BZ-TWN/
不管是長毛或短毛,擁有健康的皮膚代表毛孩擁有最佳的身體狀態,也讓可愛萌度大提升!可是台灣這種夏季高溫、冬季陰雨潮濕的氣候,對毛孩的膚況來說是很大的考驗。除了給予營養均衡飲食、提高孩子們的免疫力之外,居家照護還有什麼可以強化的嗎?
圖說◎毛孩擁有健康皮膚需要毛爸媽的細心照料
對毛孩而言,氣溫20-26℃、濕度50-60%是最舒適的生活環境,避免過度潮濕或乾燥是照護毛孩皮膚的基本!但微妙的環境變化人體不見得能敏感察覺,最好家中能準備一支溼度計,以確實的掌握濕度,預防發生黴菌等皮膚疾病。
很多爸媽不知道黴菌等皮癬菌症多為人畜共通,如果毛孩得病很容易經由抱抱等接觸傳染給人,因此除了環境狀態之外,建議同時從造成疾病的另兩大要素:「病原體產生」及「免疫力低落」進行破解,日常多使用溫和的清潔用品消除細菌,維持寵物飲食均衡、身心愉快,讓毛孩輕鬆維持健康。
三菱電機除濕機具備5段不同濕度設定功能,自動偵測環境啟動除濕,維持在爸媽及毛孩都舒服的最佳環境,可抑制過濕造成的皮膚及過敏症狀。高標準安全品質,爸媽外出也能安心開啟!若擔心常需要倒水好麻煩,還可以另外接排水管連續排水,除濕機全天候運作不再是問題!
更多產品細節點我看:http://www.mitsubishielectric.com.tw/home/dehumidifier/index.html
為了迎接新成員的到來,我開始佈置家中的環境,知道好動的幼兒期孩子要特別注意亂咬,把電線插座都做了整理,避免危險也加裝了窗戶的紗窗,當然少不了加入許多孩子會喜歡的玩具及舒適的小窩!請教醫生在環境佈置上的重點,如何佈置才會讓他們安全又開心呢?
◎用愛為毛孩打造動靜皆舒適的溫馨小窩!
規劃住宅環境的重點,莫過於必須符合毛小孩的特性,狗狗是穴居動物,籠子等略帶壓迫的空間能給牠們安全感;貓咪則是喜歡處於高處,因此可以活動跳爬的垂直布置很重要。建議飼主們重視角落的豐富化及遊玩性,讓牠們單獨在家也不無聊。另外,大家可能會有一個迷思,覺得貓咪喜歡獨處不用太理會,但其實毛孩都需要適度的陪伴,才能達到心理狀態的愉快穩定。
最重要是,家是共同生活的空間,為毛孩著想的同時爸媽也要考慮自身的需求,不相互妥協才是維持共同生活長久幸福的不二法則!
擔心毛孩在家時的活動空間不夠,或被來家裡作客的朋友反應有毛孩異味好害臊嗎?有別於一般市面上的空氣清淨機,三菱電機「空清循環扇」安裝於天花板或牆面,把空間完全保留給毛家庭;搭載獨家技術可有效去除PM2.5等懸浮粒子、病毒細菌、以及毛孩的體味或排泄物異味,常保室內空氣乾淨清爽。集塵過濾機組可清洗重複使用,省下購買耗材的費用又可以多買點罐罐啦!
更多產品細節點我看:http://www.mitsubishielectric.com.tw/hvac/product-JC-10KR-TWN/
看完以上Q&A,會發現在迎接毛小孩回家前,最重要的就是要打造一個不只是單純給人居住的環境,而是同時適合人與毛小孩習性的「寵物宅」共居空間。對爸媽及毛孩而言,生活是一段十分長遠的路,記得要考量到彼此的實際需求,毛孩要過得開心,爸媽也需要適時增添的智慧家電來幫助自己幫助提高生活效率。當然,不論生活環境打造得多麼完善,最重要的是給予毛孩足夠的陪伴,用心觀察無法言語的孩子一舉一動所傳達的意義,珍惜每一段相處的時光,美好地享受有彼此相伴的生活!
黃聰圍 醫師
聯盟動物醫院
屏東科技大學獸醫學系畢業
專長:一般犬貓內科
#百分百獸醫爸爸
網站:https://www.pet100pa.com/vet