主題

【創新科技】物聯網科技未來:IR Sensor感測元件大應用

物聯網科技新未來:三菱電機 IR Sensor 感測元件跨界應用大解析

感測器(Sensor),被譽為打造物聯網(IoT)世界相當重要的角色之一,其核心功能可以收集熱度資訊,進而應用在許多民生商用領域。正因為 Sensor 可部署的領域廣泛,加上物聯網應用的龐大需求,未來感測商機將會蓬勃發展。

根據 YOLE Development 統計報告顯示,2020 年 Sensor 的全球市場規模預估為 3.6 億美金,預估到 2025 年時將上看 4.6 億美金,其中又以智慧樓宇(包含智慧居家、智慧辦公室)領域的產值規模,成長比例最高。

身為全球領導電機生產商的三菱電機,利用紅外線技術原理推出 IR Sensor(紅外線感測元件),藉此偵測物體溫度及判讀形體,即使在濃霧、全黑的環境下,IR Sensor 能補足一般監視器及攝影鏡頭的弱點,輔助判定該物體的體溫及輪廓,堪稱是物聯網世界的「火眼金睛」。

掌握獨家感測專利技術,IR Sensor 高性價比搶攻中階藍海市場

回顧 IR Sensor 的歷史,過去主要被應用在三菱電機的空調設備內部,透過感測溫度變化,自動調整風向及定溫。換言之,三菱電機掌握感測應用已累積 20 多年實力,背後仰賴「Thermal Diode」(二極體熱能)獨家專利技術,利用電壓的變化來偵測出實際的溫度。因此,IR Sensor 在量測時,其溫度誤差範圍最低可達正負 0.1 °C。

長期觀察 Sensor 市場上的產品模組,主要可分為兩大陣營。其一是專注於追求極致效能的高階產品;其二是訴求低成本但精度相對不夠強的低階項目。而三菱電機看準中階市場的長期空缺,因此發揮 IR Sensor 高性價比的優勢,一方面感測準確率優於低階產品;另一方面成本又比高階 Sensor 便宜,可滿足更多使用者的需求。

至於 IR Sensor 還有哪些其他優勢?IR Sensor 具備 80×32、80×60 兩種 Pixel 型號,可針對不同的需求進行適當的監控同時感測熱能所呈現的畫面相對清晰,能辨識相關物體的行為變化,衍生出相當多元的應用。

後疫情時代的健康偵探,以人為核心帶動商用市場安全及商機

IR Sensor 首先最受到矚目的應用,就是為人類健康把關。COVID-19讓全球意識到有效避免傳染病擴散,除了配戴口罩,偵測人體體溫也是重要的把關防線,可應用於大眾運輸出入口、公共商場、學校及辦公大樓等地方。除了是管控疫情的幫手,IR Sensor 針對人體的感測,還能應用下述多種類型空間。

場域ㄧ 長照機構/月子中心

IR Sensor 紅外線可用來量測新生兒體溫、辨識被照護者的肢體動作,除了能避免侵犯隱私權問題,還能確保被照護的人是否有突發狀況發生,讓長照機構、月子中心更即時確保人的安全。

場域二 樓宇保全監控中心

IR Sensor 還可以有效辨識人類與小動物的形貌,能避免野貓、野狗誤觸警報時,保全公司被迫耗時費力指派人員到現場確認。現在透過遠端監控,即使在沒有光線情況之下,保全人員都能夠過物體的熱源輪廓,進行準確形體的判定。

場域三 零售百貨商場

IR Sensor 也可做為物聯網應用的環節,協助商場管理者、零售品牌計算某一特定時段的人流動線。後續洞察大數據的分析結果,加以優化商品陳列、購物動線的策略調整。甚至也能針對不同族群會聚集的購物熱點,提供相關商品的折扣方案,進而提升購買率。

場域四 商業會議室

針對辦公環境,IR Sensor 可以透過熱源監控,包含計算員工到辦公室的時數管理,又或是感測會議室的具體參與人數,自動調整空調系統的溫度、照明系統的光線強度,進一步落實辦公環境的智慧管理。

工業應用的偵測之眼,IR Sensor 加速萬物聯網智慧願景

IR Sensor 除了可應用於商業場所,其實在工業領域,也能扮演提升整體智慧化效能的要角。例如在智慧工廠內,IR Sensor 能量測產線旁的機械手臂、機台溫度,事先預防機台過熱造成當機、停擺,及早預警主動通知工廠管理者。

另一種應用則是聚焦在大範圍的畜牧場,IR Sensor 針對畜牧養殖的動物長時間體溫偵測,當動物在感冒或發情期,體溫有異常變化時,就能主動隔離或即時救治,有效預防動物疾病的傳染。以及在圍籬方面,像是戶外大型農場、國家保育中心等地方,當管制人員要進出時就可透過熱源形體的感應,自動升降圍欄以取代人員需長期駐點,落實智慧化的管制。

迎向智慧化時代來臨,IR Sensor 的下一個旅程

未來展望,三菱電機將以 IR Sensor 為核心展開跨界合作。一方面三菱電機將 IR Sensor 與旗下各事業群的產品,進行跨領域的技術整合,打造嶄新設備方案;另一方面,攜手下游系統整合商、軟硬體製造商,共同針對終端市場的感測需求,共同打造聯網設備的多樣化功能,藉由 IR Sensor 的助攻,讓萬物變得更加智慧。

至於在實際應用範疇,三菱電機鎖定智慧城市、智慧樓宇、智慧工廠、智慧醫療等垂直領域,提供更多元的人體、動物等感測應用,持續發揮 IR Sensor 的技術優勢,與策略夥伴一同打造智慧生態圈。三菱電機創立將邁向一百周年,過去我們的日常生活中有許多三菱電機的身影,三菱電機也期望持續帶給人類更安全、更便利、更永續的技術方案。